This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:刷写项目0时出现问题

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/627453/cc2650-problem-while-flashing-project-zero

器件型号:CC2650

尊敬的先生:

我使用的是 cc2650、我想使用该器件与移动设备相连、因此、我将使用 Project Zero 示例。 我导入了 project_zero_cc2640lp_app 和 project_zero_cc2640lp_stack 示例。 首先、我构建堆栈、然后在应用程序和刷写应用程序处于活动状态后构建堆栈、但我无法看到运行选项处于活动状态。 您能不能说如何解决我的问题。 我的目标是使用 BLE 将设备连接到移动设备并操作 LED。

谢谢你

此致

Dinesh Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 TI SimpleLink Starter 应用程序扫描您的 ProjectZero 设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在我的移动设备中、我安装了 ti simplelilnk 应用、但它没有检测到。 您能不能清楚地解释一下如何操作。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在智能手机上启用蓝牙功能后、您可以启动 SimpleLink Starter 应用程序来扫描 BLE 器件。 如果您的 ProjectZero 运行良好、它应该会在 SimpleLink Starter 应用程序中弹出 顺便说一下、在 CCS 中构建 ProjectZero 示例时、您是否使用 TI ARM 编译器 v5.2.6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回应、我在 Android 移动设备中安装了 CCS 6.2、刷写了项目0、我安装了双扫描仪。 但问题是连接到设备后、如果我按自定义服务并在 LED 中写入字节数组01无响应、您能解释一下

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在自定义服务中写入字节数组01时、我没有得到 LED 响应。 请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需使用 BLE Scanner 在 LAUNCHXL-CC2650上测试 ProjectZero、就可以正常工作。 是否确定使用字节阵列00和01来切换红色 LED?