This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:固件升级后 LAUNCHXL-CC2650死区

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/627491/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650-dead-after-firmware-upgrade

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我正在尝试使用 launchpadxl-2650来尝试在其上安装 Contiki 操作系统、我想我会欺骗该器件。 由于我在使用 TI 智能 Flasher 更新固件时遇到问题、我发现一些人建议使用 xfsdfu (对于 xds110)来升级固件。 它似乎适用于第一个器件。 但是、在第二个器件上、我没有给予足够的关注、我认为上载的固件文件错误。 之后、此设备停止工作、无法识别(无论是在 Linux 上还是在 Windows 上)。 在 Linux 上、我会遇到如下错误:

[193014.432896] USB 5-2:设备不接受地址5、错误-110
[193014.433020] USB USB5-port2:无法枚举 USB 设备

我想我已经在某个地方看到可以使用外部工具(甚至可以使用另一个 Launchpad 中的嵌入式调试器)重新刷新调试器。 是这样吗? 如果是、需要什么器件和电缆?

我希望该器件仍然可以恢复。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maicon:

    我已将您的主题移至正确的论坛以获得支持、祝您好运。