This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:定制电路板上的 CC2540

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/626913/cc2540-cc2540-on-custom-board

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

CC2540焊接在我自己的定制板上。 我只想将 BLE 用作 TX 和 Rx。 将配置文件添加到简单外设项目的步骤是什么? 我还不知道在哪里定义项目配置。 在这里、我的 Android 用作中央设备。 我不想使用 USB 软件狗。 您能解释一下 hal_board_cfg.h 吗? 我应该使用我的板 cfg 来代替它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已经了解了 BLE-Stack v1.4.2.2 SDK 中的 BLE 软件开发人员指南? 如果您遵循了我们的参考设计、则无需修改电路板文件。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但硬件平台是我的 PCB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您未提供有关电路板的任何详细信息或回答我的问题时、我们如何为您提供帮助?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该提供原理图电路板图?