This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:设备管理器显示"Stellaris 设备固件升级",升级后,可以#39;t 识别任何内容

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMFLASHPROGRAMMER, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/626563/launchxl-cc2640r2-device-manager-shows-stellaris-device-firmware-upgrade-after-upgrade-can-t-recognize-any-thing

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:LMFLASHPROGRAMRTM4C1294NCPDT

您好:

  我有 Launchxl - cc2640R2。 连接到计算机时,计算机 识别 Stellaris 设备固件升级。

 因此我使用 LMFlashProgrammer 工具“Other Utilities”并按 ICDI Firmware Upgrade。

但是当我升级 ICDI 后,我的计算机无法识别任何内容。

我该怎么办?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我们不提供使用 LMFlashProgrammer 更新 XDS110固件的指南或过程。 固件使用 xdsdfu 实用程序通过 USB 进行更新。 因此、不清楚您已编程的内容或 XDS 所处的状态。 我将在以下路径中引用自述文件:
    C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110
    (或安装了 CCS7的位置)。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我尝试使用 xdsdfu 实用程序更新固件,但现在计算机找不到任何 xds110设备。

    喜欢:  

     似乎是在欺骗 Launchhxl?

    我在下面检查了 readme.txt , 并尝试短接针脚97 (ITDO)和针脚98 (ITCK),但仍然无法升级固件 :

    ***恢复不带 JTAG 的欺骗 XDS110 ***

    如果 XDS110无法枚举为 USB 设备、或者无法枚举
    无法进入 DFU 编程模式、您可以尝试以下步骤
    要强制其进入 DFU 模式以恢复:

    1) 1)将 XDS110 Tiva CPU 的 JTAG TDO 引脚接地。 这是引脚97
    引脚器件上的引脚。 这是一个用于通过刷写 XDS110的 JTAG 引脚
    JTAG;它不是调试目标的 JTAG TDO 引脚。 如果电路板有
    用于刷写 XDS110的 JTAG 接头、您可以使用它、否则您将使用它
    可以将器件上的引脚接地。 (请参阅 TM4C1294NCPDT 数据表
    对于引脚位置、它位于一个角落、易于访问。)

    2) 2)在引脚接地时、拔下 XDS110并将其重新插入主机 PC。

    3) 3) XDS110现在应处于 DFU 编程模式、您可以将其刷写
    如上所述使用 xdsdfu 实用程序。

    请注意、此功能当前仅在 XDS110引导中实现
    首次在 emupack 6.0.15.0中提供的加载器。 您的 XDS110
    引导加载程序是早期版本、此过程将不起作用。 启动过程
    从 emupack 5.1.537.0加载程序中、改为使用目标 JTAG TCK 引脚。
    如果您的设备使用了该版本的引导加载程序、请尝试执行该过程
    将目标 TCK 引脚接地。 如果 XDS110的引导加载程序是偶数
    早期版本、此过程完全不起作用、您需要使用
    JTAG 进行恢复。