This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:问题:关于 CC2564B、PCM 总线、电平位移类型

Guru**** 2583985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/622596/cc2564-question-about-cc2564b-pcm-bus-level-shift-type

器件型号:CC2564

大家好、TI 朋友、

我们对 PCM 总线上的电平位移类型有疑问。

 适用于 CC2564B 的参考电路设计和 PCM 总线上的电平位移使用了 SN74AVC4T774RSV (方向类型)。

但是、我们将电平位移类型从 SN74AVC4T774RSV 挂起到 了 TXB0104PWR (双向)、但它无法正常工作。

我们不理解、因为我们认为 PCM 总线接口不是漏极开路。 您对此问题有什么想法或建议吗?

感谢你的帮助。

此致、

KY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我们已将您的查询指派给相关专家。 我们将很快回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saurabh Narang、

    感谢你的帮助。

    我们还将电平位移替换为 TXS0104EPWR、但它仍然无法正常工作。

    此致、

    KY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、KY、

    它实际上必须说明问题可能是什么。 您能否提供原理图供审核? 根据我们的建议、您是否曾使用过原始器件?

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    首先、感谢您的回复和帮助。

    是的、我们已使用参考器件 SN74AVC4T774PWR 进行测试、从而更换了电平位移、它正常工作。

    随附的文件是原理图、感谢您的帮助。

    此致、

    KY

    e2e.ti.com/.../BT-H2_2D00_0.10-LFP-SCH.pdf

    SN74AVC4T774PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、

    更新了、
    抱歉、重新测试后、我们确认电平位移"TXS"类型现在工作、但 TXB 无法正常工作。
    因此、我们替换了现在项目中从 TXB 到 TXS 的电平转换。
    我们可以看到、本参考设计按方向类型(例如:SN74AVC4T77RRSV)使用电平位移。

    有一个问题、我们想知道、为什么 PCM 总线需要拉高类型电平位移?
    TI 以前是否在 CC2565B 的 PCM 总线上测试过"TXB"电平位移?
    谢谢你。

    此致、
    KY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ky、

    我们的参考设计中未使用 TXB。 TXB 适用于部分断电应用、我们已经针对您提到的 TXS 和 SN74进行了测试。 TXS 适用于开漏应用、例如 CC2564。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我们收到了您的信息、感谢您的帮助。

    此致、

    KY