This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:ble5stack - BTool - host_test -多个连接-无可用资源

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/626419/rtos-launchxl-cc2640r2-ble5stack---btool---host_test---several-connections---no-resources-available

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在评估 CC2640R2作为多个外设的主机控制器。

使用 BTool 连接3个设备后、我在连接第四个设备时收到错误消息:

- GAP_EstablishLinkRequest 失败

-没有可用的资源

堆栈不应该能够连接超过3个器件?

我将 simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33与 ble5stack host_test 预编译的十六进制代码搭配使用。 如果我使用 blestack host_test 进行相同测试、则消息不会弹出。

我们的最低要求是将4个器件连接为网络处理器主机。 5或以上。

是否有方法优化 host_test FW?

此外、我们还必须优化 UART 吞吐量、以便在稍后发送管道通知-任何指向正确方向的指示都将有所帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frederik、

    ble5stack 上的 Host Test 应用程序根据可用的 RAM 资源支持 MAX_NUM_BLE_CONNs=3。 您可以尝试将高速缓存启用为 RAM 以支持3个以上、但我们尚未测试将高速缓存用作 RAM 时的最大#。

    祝你一切顺利