This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:如何将 cc2650DK 连接到 Android 或 IOS 电话?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625745/cc2650dk-how-to-connect-a-cc2650dk-to-an-android-or-ios-phone

器件型号:CC2650DK

您好!

我正在 ble_sdk_2_02_01_18 和 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08 cc2650DK 定制 sensortag 器件上从事多角色项目。

我需要将 sensortag 器件连接到 Android 或 IOS 手机、以传输我的传感器值。

有人能告诉我如何启动并连接 cc2650与 Android 手机吗?

我可以使用 BLE 扫描仪将值从手机连接并发送到 CC2650、但如何使用 BLE 扫描仪将值发送到 CC2650、反之亦然。

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SensorTag 示例应用配置为 BLE 外设、必须从 BLE 中央接收连接请求。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    我正在从事多角色项目、并已将 BLE 外设更改为多角色。
    我现在可以启动从 cc2650 (主设备)到移动电话的连接、也可以只启动从移动电话(主设备)到 cc2650的连接。

    请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您可以启动从运行多角色功能的 CC2650到手机的 BLE 连接、就像启动到另一个 CC2650 BLE 外设一样。 您的手机需要支持并运行可发送广播的 BLE 外设应用。 尝试使用 google "Android as a BLE peripheral"或在同一搜索过程中查看此 GitHub 页面: github.com/.../ble-test-peripheral-android

    祝你一切顺利