This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540网络处理器配置

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/625206/cc2540-cc2540-network-processor-config

器件型号:CC2540

我开始在 CC2540网络处理器配置上进行开发。 我没有获得有关网络处理器配置的足够信息。 您能否向我发送有关如何在外部 MCU 上编写应用程序和配置文件的信息?

作为 iam 使用自定义硬件平台、是否需要更改 hal.board.cnfg 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 SDK 的文档文件夹中找到特定于 TI 供应商的 HCI 指南 PDF。 我们不提供使用 NWP 开发外部低功耗蓝牙应用的指南、但是、您可以使用 API 指南和 BT 协议知识来实现您的应用。

    我无法在我们的 SDK 中找到"hal.board.cnfg"文件。 这是您创建的文件吗?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它不是 hal.board.cnfg、它是 hal_board_cfg.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在适用于定制板的 ble stack v1.21中使用主机测试应用。 主机测试程序中的默认设置是否足够或需要更改什么? 如果我使用未更改的程序、则在 btool 中没有响应...