This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:电池监控器和 HDC1000

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000, CC2650STK, OPT3001, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/629407/cc2650stk-battery-monitor-and-hdc1000

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:HDC1000OPT3001HDC2010

使用 SensorTag Rev 1.3.0、STACK 2.1.1、Project SensorTag。

我修改了固件、以5dBm 和1.5s ADV 间隔进行传输。 我在  所有 GAP 状态下启用了湿度传感器任务和1s 周期性时钟。 AONBatMonBatteryVoltageGet () 在周期计时器到期时调用。 我读取的电压比 Panasonic CR2032电池上的实际3V 低200mV。 当电池电压为2.85V 且湿度传感器发生故障时、差异大于300mV。 我可以将其归因于 在读取电池和湿度传感器以及发生 ADV 事件时电池电压下降2.3V。 我还设置了 ADV 事件通知、并在接收到电池后读取电池、但这会使电池变得更糟糕。   

这 大大减少 了 CC2650STK 的可用范围(除了 HDC1000的2.7V 最小电压)。 是否有方法读取空闲任务中的电池? 任何其他建议均不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在任何 RTOS 任务中读取电池、但在应用任务中读取电池不会更改系统状态、因为这是执行任何处理的最低优先级任务。 负载后、电池电压将下降、并且需要一些空载时间才能返回到"宽松"状态。

    我不确定"显著缩小 CC2650STK 的可用范围"的含义。 您以最高5dBm 的输出功率进行传输。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC26xx 和 OPT3001的工作电压低至1.8V、运动传感器2.4V 和 HDC1000 2.7V。 对于2.8V 电池电压和负载引起的压降、有效的工作电池电压范围为>2.8V 至3V、而2.4V 至3V。 对于需要湿度的客户、寿命显著缩短。  

    TI 是否计划在未来的构建中使用 HDC2010传感器、以便所有传感器都能在低至2.4V 的电压下正常工作?