请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
我们一直在使用 Bluetopia 协议栈将 CC2564B 用于双 BLE + A2DP 接收器应用、我们遇到的一个关键问题是无法从大多数 Android 设备连接到它。
(我们可以通过 iOS 设备可靠且一致地连接到它。)
在使用 Android 设备上的 HCI 监听器工具进行调试并通过 Wireshark 解析日志时,我们可以看到配对实际上发生了,但丢失的 L2CAP 数据包会阻止 SDP 服务发现,因此它不会完成连接过程。
有趣的是、对于某些 Android 设备、如果我们首先(以某种方式)通过 BLE 等方式对其进行配对、然后尝试进行连接、则这些设备可以进行连接。 遗憾的是、这不是可接受的用户体验。
请告知我们、如果连接到 Android 设备存在已知问题和/或软件修复/权变措施的必要步骤、以便能够一步完成配对+连接。
(我们的产品没有用于输入密钥的显示屏或键盘等 这是一个约束。)
谢谢。