This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:ADC 信号延迟(从模拟输入到抽取滤波器输出的延迟)

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/618416/cc2540-adc-signal-delay-delay-from-analog-input-to-decimation-filter-output

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

是否有关于 ADC Σ-Δ 调制器和抽取滤波器引起的 ADC 信号延迟的规格? 具体而言、我需要知道模拟输入引脚和抽取滤波器输出之间的信号延迟。 我正在进行一个项目、在该项目中、知道这种延迟至关重要。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    数据表中列出了各种模式的转换时间。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    谢谢、但我的问题不是关于转换时间、我从数据表中得到了这些时间。 我需要知道的是  从模拟输入引脚到抽取滤波器输出的信号延迟。 例如、数字滤波器将根据滤波器的阶数对输入信号造成延迟、ADC 抽取滤波器(可能还有 Σ-Δ 调制器)应具有类似的规格、具体取决于抽取滤波器的阶数、 以及可能的抽取样本数(我使用 ADC 上的512样本设置)。

    该信息应类似于本文档中的信息"考虑 Δ-Σ ADC 中多个源的延迟"、可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/wp/slyy095/slyy095.pdf

    根据本文档、通过 Σ-Δ 调制器的延迟应很小、远小于稳定时间4.0 μ s (如果情况不是这样、请纠正我)、如果您知道抽取滤波器的设计、则通过数字抽取滤波器的延迟应可计算。 它们以 ADS131E08的数字滤波器为例、显示了滤波器的幅度和相位响应以及群延迟。  

    最有用的信息是样本中的延迟(如表1所示)和 CC2540/1上 ADC 的频率群延迟。

    谢谢、

    乔治  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我今天与我们的模拟设计人员进行了交谈、他们告诉我:

    这是一个累积和转储滤波器。 样本在进入时进行过滤、在设定的样本数累积后提供输出样本。 对于延迟、我们实际上没有比数据表中规定的转换时间更好的定义。

    此致、
    Fredrik