This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:我可以用 CC2564MODNEM?取代 CC256XQFNEM

Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/617631/cc2564-can-i-replace-cc256xqfnem-with-cc2564modnem

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: CC256XQFNEM

我可以用 CC256XQFNEM 替代 CC2564MODNEM?它们之间有何差异?

我有两个 CC256XQFNEM、加电后、TX_DEBUG_1V8上没有任何输出。

但 CC2564MODNEM 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关工程师。 我们很快会回来。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关不同品种之间的差异、请参阅本指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    我发现26M 振荡器不起作用、并且 HCI_RTS_1V8一直处于高电平。
    我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您应该能够使用 CC2564MODNEM 板。

    MODN 板具有内置的慢时钟、而较旧的 XQFNEM 需要提供此时钟(可通过焊接晶体振荡器来实现)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用晶体振荡器时、它现在可以工作。
    非常感谢!