This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XB-BT-SP:打开远程端口超时

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/657158/cc256xb-bt-sp-timeout-on-open-remote-port

器件型号:CC256XB-BT-SP

我们开发了一个 USB 记忆棒来连接我们的一些蓝牙设备(具有相同的堆栈和相同的硬件)。

现在、它已上市、我们的一些客户有时会遇到打开端口的问题。

函数 SPP_Open_Remote_Port 返回 RFCOMM_CONNECT_RESULT_CONNECT_TIMEOUT

持续5秒。 当我们重试时、有时它会起作用、有时同样的错误会再次出现。

有时连续3次尝试会以这种方式失败。

这就是我们与客户之间存在很多问题的原因。

我们可以做些什么来使它更好?

如何帮助使用外部天线?

我使用最后一个堆栈:
www.ti.com/.../CC256XM4BTBLESW

我们使用 LM4F232连接 CC256XB。
我开始使用 SPP-Demo 进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否有助于我们提高功率(HCI_Srite_Inquiry_transmit 功率水平)
    还是设置简单配对(HCI_Write_Simple_Pairning_Mode = HCI_Simple_Paining_Mode_Enabled)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    抱歉回复太晚了、看起来这个帖子在论坛中丢失了。 这是否仍是一个持续存在的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个持续的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    您使用的是哪个版本的 Service Pack? 您是否尝试使发射功率更强、并查看它是否是信号强度问题或器件处理连接的方式问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。