This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000, CC2650STK, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659441/cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:HDC1000LAUNCHXL-CC2650

没有可用的温度读数。  此部件是否有缺陷?  如何返回工作部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lon、

    这可能是智能手机应用程序的问题 您使用的是什么应用程序?

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅有关拆卸 TMP007红外温度传感器的此主题。 直到通过 HDC1000报告环境温度:
    e2e.ti.com/.../643182

    如 Kel 所建议,请提供应用程序详细信息和 SensorTag 应用程序的屏幕截图。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 TI SimpleLink 工具、该工具将读取其他传感器、但不读取温度。 我还尝试了 Radiant Technologies 的精密高度计。 两者都无法读取模板。 我已经看到一些胎面表明 CC2650STK 更改了温度传感器,但该值应该可以从部件上的其他来源获得。 是否有必须应用于替代温度传感器的固件更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在 BLE 堆栈中使用预构建的固件还是自行构建固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用器件随附的内容。 标签指示 BLE 1.5.1。 FW REV 1.4.2 Rev. 1739。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 CC2650STK 与智能手机上的 TI SimpleLink Starter 应用程序连接起来并进行一些屏幕截图来显示问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 正在使用购买器件时推荐的 TI 简单链接。  iPad 或 Android 应用都不报告温度。  其他传感器似乎工作正常。

    第三方应用程序读取湿度、但不读取温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在通过 iPad 回复此主题时未成功插入屏幕截图。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须从桌面进入 E2E 论坛才能附加屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 Jomar 在 e2e.ti.com/.../659363上的答复 ,我想问题是从最新的 CC2650STK 中删除了 tmp007红外温度传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文献还指出 CC2650STK 使用湿度传感器报告环境温度。  TI SimpleLink 不应该报告该温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它应该使用湿度传感器报告温度。 也许您可以使用 BTool 或 BLE Device Monitor 进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将无法从笔记本电脑访问我的电子邮件、直到下周某个时候。  我是否可以通过其他方式向您发送屏幕截图?  也许是 vi 文本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在能够访问桌面时附加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未显示红外温度和环境温度数据。  是否需要修改应用以读取湿度传感器的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未显示红外温度和环境温度数据。  是否需要修改应用以读取湿度传感器的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是应用程序的错误。 如果您使用 BToolBLE Device Monitor、您能否读取环境温度数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 BTool 或 BLE Device Monitor。  这些工具是否仅适用于 Windows 环境?  此外、是否还需要其他硬件模块?  如果是、 我如何请求 TI 提供这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这些是在 Windows 系统上运行的工具。 您将需要额外的 LAUNCHXL-CC2650来对其运行 HostTest、以便与 BTool 或 BLE Device Monitor 配合使用以与 CC2650STK 通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在接收湿度、则应接收环境温度。 由于 TMP007已停产、对象/IR 不可用。

    您可以尝试拉动电池并重新启动吗? 如果这不会导致报告温度、则您的 SensorTag 很可能存在缺陷、需要更换。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、组件 TMP007已停产。 因此、PCB 版本1.5.1的 SensorTag 未安装组件。 湿度和压力传感器还提供温度读数、但这些读数未显示在 Android 和 IOS 应用中。 如果您在 Windows 上运行、则可以使用 BLE Device Monitor 显示这些值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用其他工具、我可以访问 湿度传感器上的温度数据。  但是、SimpleLink TI 应用似乎无法从湿度芯片访问温度数据。  如何获取读取该传感器温度场的 TI SimpleLink 应用程序的更新?  SimpleLink 应用是否开放源码?