器件型号:CC2564B
您好!
我们正在尝试在 STM32F4系列控制器中运行 SPPDemo 应用。 当我们作为 SPP 服务器运行时、移动设备中的 SPP 客户端应用程序可以与 STM32设备通信。
当我们尝试运行 SPP 客户端时、连接建立本身失败。 在配对之前、我们在 Mobile 中运行服务器应用程序。 我们使用另一台移动设备单独测试了此 SPP 服务器应用程序、发现它工作正常。
当我们在设备中运行 SPP 客户端应用程序时、查询部分工作正常、它正确地发现了具有 SPP 服务器的移动设备、并且配对也成功。
然后,我们使用演示应用程序中的 OpenRemoteServer()函数调用从客户端启动连接。 但有时、我们会收到如下所示的打开确认事件
"SPP 打开确认、ID:0x0002、状态0x0002"
由于状态为0x0002、因此我们可以确保此连接建立失败。 根据代码、状态0x0002表示连接被拒绝。 这是否与我们的项目中缺少的任何配置有关?
请您再次提出您的意见。
此致
Dinesh