This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:无法向 AWS IoT 发送数据

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654876/cc2650stk-unable-to-send-data-to-aws-iot

器件型号:CC2650STK

大家好、

将 CC2650STK 连接到 AWS IoT 时遇到问题。 我通过 iPhone SimpleLink 应用连接到 CC2650STK。   

我通过蓝牙连接到 CC2650STK、并能够将数据推送到 Dweet.io

2.我尝试通过更改云配置将数据推送到 AWS IoT、但它不起作用。 (在 sensorview 中、它会向我显示所有数据。 当我切换按钮"按压到云"时、它变为绿色、但中心云仍然显示 CROSSMARK、数据不会发送到 AWS IoT。 我通过订阅"sensortag/data"主题在 AWS 一侧进行检查。

以下是我的 AWS IoT 设置:

MQTT 服务器:我尝试了 data.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com 和 a36723af0j05m4.iot.ap-southeast-2.amazonaws.com (此 URL -自定义端点我从 AWS IOT 设置获取)

MQTT 端口:8833

MQTT 客户端 ID:MyThing

ThingName:MyThing

主题:sensortag / data

证书:通过从 iTunes 传送复制

私钥:通过从 iTunes 传输复制

根 CA:通过从 iTunes 传输复制

出版率:1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samarth、您好!

    据我所知、只有 IBM 和 Dweet.io 代理已经过 TI 的 SensorTag/SimpleLink Starter 应用程序测试。 您是否从 AWS 获得了这些配置? 希望其他人能够跳进来并分享他们的设置、如果他们设法使其正常工作。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    您可以通过 SimpleLink Starter 应用程序(或更高版本)的2018年1月27日更新尝试此操作吗? 此版本中有一个云提供商更新。

    祝你一切顺利