This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:RS232的 HCI 命令序列图?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659377/cc2564moda-hci-command-sequence-diagram-for-rs232

器件型号:CC2564MODA

是否有显示需要发送哪些 VS HCI 命令的序列图、以在两 个 CC2564之间打开一条虚拟 RS232链路、背靠背、主/从? 我们使用 RFCOMM 来实现 lmx9882。

我已经查看了最新的 TI BLE 供应商专用 HCI 参考指南( github.com/.../TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf)、但未成功。

HCI 命令听起来都不是处于正确的级别-我希望使用以传统 UART 函数命名的命令、例如 Open (端口号、波特率)& Close ()、Send (buffer)、Receive (Buffer)、Putch ()& getch ()、但我看不到任何类似的命令。 也许、我必须在 HCI 级别启动连接、然后切换到 UART 级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    设置此虚拟链路(实际上是 SPP 的实现)不能仅通过 HCI 命令完成、它需要配置文件的堆栈和实现。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我对您的理解正确(有时在论坛帖子上很难理解!)、我将需要在 STM32上运行一个堆栈、该堆栈将通过 HCI 进行转换和发送命令。 我在 STM32上的应用需要使用配置文件中的其他协议、例如 GAP、SDP、以便在几次 RFCOMM 调用中实现可能的目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太熟悉 lmx9838、但似乎器件上已经有一个完整的堆栈、其中包含了 GAP 和 SDP 等内容。 不同之处在于、堆栈不是由器件保留、而是连接到它的微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的-那么、如果我想尝试单步执行 SPP 演示中的 GAP API 调用、是否有一个等效于 HCItester 的工具可以生成 GAP 数据包并编写脚本并解析答复? 此类工具必须与 HCI 测试仪通信、因为它可以控制到 cc2564modA 的 COM 端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎还需要发送 SPP 命令、因此问题相同-是否有一个可编写脚本的 PC Windows 工具可以让我发送数据包、并且可以与 HCI 测试仪工具和 GAP 工具配合使用?