请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 我们在产品中使用 CC2650MODA、并提供 具有良好(>15m)和不良(<5m)无线范围的样片。
我们已将该模块通过 SPI 连接到 Cortex A9、并正在监控 RSSI 和来自该模块的 PER。
我们看到一个好模块和一个坏模块的 RSSI 是相同的、但是对于一个好模块、PER 大约为0.3至5%、而对于一个坏模块、则为5至30%
我们 已对"良好"和"不良"样片进行了详细检查、并查看了其所在电路板的模块电源、固件和布局。
我们知道、我们不会100%遵循布局的设计规则。 我们在模块下面的天线区域中没有布线。
但是、还有一个3V3平面、它也在 天线区域中延伸到模块的一侧。 我们将更改布局、但不确定这是否会解决所有范围问题。
布局错误是否是导致某些样本范围错误的根本原因?
是否有人建议测试的其他根本原因以找出根本原因?