This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:同一产品不同样片之间的距离差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/660357/cc2650moda-range-difference-between-different-samples-from-the-same-product

器件型号:CC2650MODA

我们在产品中使用 CC2650MODA、并提供  具有良好(>15m)和不良(<5m)无线范围的样片。

我们已将该模块通过 SPI 连接到 Cortex A9、并正在监控 RSSI 和来自该模块的 PER。

我们看到一个好模块和一个坏模块的 RSSI 是相同的、但是对于一个好模块、PER 大约为0.3至5%、而对于一个坏模块、则为5至30%

我们 已对"良好"和"不良"样片进行了详细检查、并查看了其所在电路板的模块电源、固件和布局。

我们知道、我们不会100%遵循布局的设计规则。  我们在模块下面的天线区域中没有布线。

但是、还有一个3V3平面、它也在 天线区域中延伸到模块的一侧。 我们将更改布局、但不确定这是否会解决所有范围问题。

布局错误是否是导致某些样本范围错误的根本原因?

是否有人建议测试的其他根本原因以找出根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好!

    很难说。 我不希望在您观察时、天线附近有一个铜平面可以清楚地区分好与坏。 您是否尝试在好板和坏板之间交换模块?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换用模块列在我查找根本原因的方法列表中。
    但是、如果模块损坏、很难将其卸下、因此我希望只能卸下并放置新模块。

    我将启动该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好!

    我建议使用热气焊铁。 继续循环模块直至其松动。

    谢谢、
    Fredrik