This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HCITester OOB 没有脚本

Guru**** 2976430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/658284/cc2564moda-hcitester-oob-has-no-scripts

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564、

我已在 Windows 10的默认位置安装了无线测试工具 ,并阅读 http://www.ti.com/lit/ug/swru415a/swru415a.pdf SWRU136B,但其中没有.bts 脚本文件。  用户指南指出 xml 目录中应该有一些文件、但尚未创建。

 CC256x Service Pack 下载链接  

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Service_Pack_User%27s_Guide 只有 C 和 B 的链接-它们没有 MODA 的.BTS 链接  

 

那么、我可以从哪里获得合适的器件呢?

Ken

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以访问 Docklight、所以可以在此期间尝试一下、但肯定有一种方法可以安装这个程序、这样它就有一组基本的脚本开始?
    我希望在硬件准备就绪之前、使用2个背对背的 COM 端口进行检查-这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 git.ti.com/.../initscripts 上找到了一些脚本、但还不够基本...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    婴儿台阶,但是去那里……

    我找到了一个与 CC2564足够接近的服务包、它包含一个运行正常的.xml。
    我只需将 CC256XB_BT_SP\TIInit_6.12.26.xml 添加到 HCItester 的命令库路径中、以便在启动时加载它、现在可以逐个扩展所有 HCI 命令。 我认为文档是在已经设置了工具的 PC 上编写的、他们尚未进行全新安装、并记录了所有步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    很抱歉耽误您的时间、但您回答正确。 在继续之前、您需要将服务包下载中的.xml 文件加载到 HCI 测试仪中。 此外、根据 之前的主题、CC2564MODA 基于 CC256xB、因此应使用服务包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设除了加载命令库外、TIInit_6.12.26.xml 还会将.bts 加载到器件中。 它是否会在 SP 中加载所有3个.bts 文件、而在另一个文件之后加载? CC2564modA 需要将等待延迟增加到5秒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xml 文件不会将.bts 文件加载到器件中、请参阅 HCITester 用户指南 以了解如何执行.bts 脚本。 要包含 BLE 或 AVPR 加载项、根据 服务包用户指南、您需要将 BTS 文件的内容复制到主 BTS 文件(initscript-TIInit_6.12.26.bts)中。