This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:CC2564MODA --需要 HSP 配置文件蓝牙 Linux 测试工具。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/658079/linux-cc2564moda-cc2564moda----hsp-profile-bluetooth-linux-testing-tools-needed

器件型号:CC2564MODA

工具/软件:Linux

您好!

是否有三种 Linux 命令行工具可用于测试 CC2564的 HSP 配置文件 ???。  例如配对蓝牙耳机等

谢谢、
Shravan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shravan、您好!

    您是否在寻找可以将蓝牙耳机与 CC256x 器件配对的设备? 或者您是否也在 Linux 中寻找 HSP 配置文件功能?

    如果只是进行配对、它就像任何其他蓝牙配对示例一样。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我想在 Linux 命令行中测试完整的功能 HSP 配置文件。
    例如配对和语音传输...  I2S 接口。

    Thnaks、
    Shravan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan、

    我相信《声音》(HSP)没有完整的用例实施。

    您可以在用于 Linux 的 TI 双模蓝牙堆栈中找到 LinuxHDSM_AG 和 LinuxHDSM_HS 实现、该堆栈针对此用例配置 CC256x 的 PCM 接口。  

    但是、正如您可以想象的那样、CC256x 的 PCM 接口需要连接/路由到音频编解码器。 这是特定于硬件/系统的、我不认为这个部分有一个完整的执行。 希望这对您有所帮助。

    Vihang