This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad 和 BeagleBone Blue 蓝牙

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659396/launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-and-beaglebone-blue-bluetooth

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

您好!

我目前正在使用 BLE 示例 simple_peripheral 连接到 CC2650 Launchpad 中的蓝牙。 此外、我还能够使用 BeagleBone Blue 连接到 WiFi。 我的目标是将 CC2650 Launchpad 的蓝牙连接到 BeagleBone Blue 的蓝牙。 如果有人能帮助我、并就我应该做什么给出一些要点、我将不胜感激。

提前感谢您的参与和考虑!

此致、

Farinaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farinaz、

    您正在寻找哪种类型的指导? 如果您想了解有关 TI BLE-Stack 的更多信息、我建议您访问 适用于 CC2650的 SimpleLink Academy。

    如需有关 BeagleBone Blue 开发的帮助、请访问 BeagleBoard 项目网站 :https://beagleboard.org/p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rachel、

    感谢您提供的信息! 我能够单独使用这些组件中的每一个、但我想知道如何将它们组合在一起并将两个蓝牙连接在一起?

    此致、
    Farinaz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Farinaz、

    您能否提供有关 CC2650用例的更多详细信息? 简单外设项目开箱即用发送可连接广播、因此它应该是可连接的。如果您从 BeagleBone Blue 器件发送 CONNECT_REQ、则应该能够连接并使用 GATT 过程从 Simple Peripheral 项目中的 Simple Profile 读取和写入数据。