This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650参考设计是否可行?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/659142/cc2650-cc2650-reference-design-possible

器件型号:CC2650

您好:

我正在寻找 CC2650的参考设计。  我有一个相对简单的应用。  但是、我想确保我们第一次正确地进行 PCB 布局、并且通常参考设计会提供这种指导。

谢谢你

C.这些

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 LAUNCHXL-CC2650。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carl、

    您还应查看 BLE wiki 上的"设计资源"部分:ti.com/ble-wiki

    谢谢、
    Fredrik