This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:UART 转双桥

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/658188/rtos-cc2640-uart-to-ble-bridge

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

大家好

芯片组 :CC2640F128 (5x5)

BLE SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

CCSV7

我有上述环境。  

我可以在 cc2640芯片组中移植 SPP_ble_server 项目吗?

如果可能的话、请给我建议、说明这是怎么可能的?  

谢谢

Nitin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您必须更改板级配置文件的引脚定义、以使用5x5引脚定义使其正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装"simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58"

    但我附加了错误。

    请为我提供解决方案、说明如何消除错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CC2640或 CC2640R2芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 cc2640芯片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、应使用 BLE Stack v2.2.1而不是 simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我想在 cc2640中开发 UART 转 BLE 桥接器
    那么、我如何使用"SPP_ble_server"项目呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.下载并安装 BLE Stack v2.2.1。
    2.从 github.com/.../ble_examples-2.2下载 ble_example-2.2 并将这些文件/文件夹放入 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18中
    3.将 SPP_ble_server/SPP_ble_client 示例从 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18\examples\cc2650lp 导入 CCS 以生成和运行该示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您给我回复!!
    我没有在我的定制硬件中安装32kHz 晶体
    以上示例是在我的硬件中工作还是不工作。
    我已经在我的定制硬件中测试了简单的 BLE 外设项目并进行了必要的更改。

    谢谢!
    Nitin Kannai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用外部32K 晶体、您可以参考 e2e.ti.com/.../2134852中 Christin 的回复 以使用内部 RC。