This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:- ADC 功耗。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/658820/cc2540---adc-power-consumption

器件型号:CC2540

您好!

我有兴趣了解我的 CC2540 ADC 转换功耗。

首先、请允许我描述我的设置。

(1)下面是我使用的代码。 P06检测 ADC 输入并以分辨率8进行测量。 它将每1秒对 P06的 ADC 值进行一次采样

(2)我使用 AN09功耗测量设置中描述的类似设置进行测量。

http://www.ti.com/lit/an/swra347a/swra347a.pdf

将10欧姆电阻器放在前面、并用示波器测量该10欧姆电阻上的电压。

然后测量事件期间的持续时间和电流电平、并将这些信息放入功耗 Excel 文件中、如下所示:

www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

在具有 ADC 采样的事件期间、我的结果为35微安。

我的问题如下:

(Q1)从 TI 的以下文档中、"http://www.ti.com/lit/ds/swrs084f/swrs084f.pdf"it 显示 ADC 消耗明显高于我的。 那么、我的方法是测量 ADC 功耗是不正确的?

(Q2)如果我的测量方法不正确、那么有人能建议此类测量的适当方法吗?

P.S 我要验证的原因是、在我的实现中、我将在该事件期间根据 ADC 值运行一些算法。 我想了解整个事件的功耗、这涉及 ADC 转换/ ADC 值检测+算法。 在上面的代码中、我没有显示该算法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您参考的 Excel 表格用于计算给定 BLE 连接间隔的平均电流。 如果我的理解是正确的、那么您需要在进行 ADC 测量时测量电流。 从您的测量结果可以看出、在进行 ADC 转换时、您的测量值为7.2mA。 它听起来有点高、执行此操作时、您使用芯片的其他哪些部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LB、

    以您正在测量的特定间隔运行 ADC 时、数据表编号不是平均值。

    您测量的电流为7.2mA、这非常接近于工作模式电流消耗(6.7mA)+ ADC (1.2mA)。

    当然、从应用的角度来看、您所做的工作是有道理的、因为您想知道自己的平均功耗。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik K 和 ter、

    感谢您的快速回复。 现在、我更清楚地理解了。 非常感谢:)

    此致、