This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640 SPI 问题

Guru**** 2537770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, TRF7963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/657647/cc2640-cc2640-spi-issue

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: TRF7963A

您好:

    我们通过 SPI 使用 CC2640与 TRF7963a 的通信、我们为以下项目提供了资金、请提供帮助、谢谢

TRF7963a SPI 的 MOSI 和 MISO 采样极性不是很差、 时钟极性应在 MCU 读取数据之前更改、但我们不知道如何修改 CC2640 SPI 的时钟极性。  

2.当 CC2640从 TRF7963获得中断时, CC2640将崩溃,我们在 中断服务函数处调用 SPI 函数 SPI_TRANSF()。

期待您的帮助、谢谢