This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:重新扫描&断开连接后、iphone 重新连接失败

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XC-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/656067/cc2564c-re-scan-re-connection-fail-with-iphone-after-disconnect-connection

器件型号:CC2564C
Thread 中讨论的其他器件:CC256XC-BT-SP

尊敬的 TI Exerts:

我的客户发现与下面的帖子相同的问题、您是否可以检查此问题并提供一些建议? 非常感谢。

http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_cc256x/f/660/p/596013/2192292?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC2564C%20advertise#2192292

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    这是一个已知的错误、将在 CC256XC-BT-SP 的下一个服务包版本中修复。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vihang:
    非常感谢您的支持。 您能否告知下一个服务包的预计时间表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    下一个服务包将于2018年第1季度发布。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vihang:
    明白了、非常感谢。