This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:编程而不是 RTOS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/657459/ccs-cc2650moda-programming-instead-of-rtos

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好、RTOS 比其他软件算法更复杂。 我们是否可以在没有 RTOS 的情况下对 cc2650进行编程? 因为所有文档和示例都包含 RTOS。 有什么想法吗?  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的所有 BLE 示例应用都需要 TI-RTOS、并且在提供时、您可以在不了解 RTOS 工作方式复杂性的情况下开发应用。 好消息是、我们在 SimpleLink Academy 中开设了在线 TI-RTOS 培训实验室:
    dev.ti.com/.../

    尽管这适用于 CC2640R2F、但相同的概念和 API 适用于 CC2650。

    我还建议您浏览 BLE 论坛中此处固定的 BLE 入门和常见问题解答帖子。

    祝你一切顺利