This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:我尝试使用 cc2564modnem 与 Arduino Uno 进行蓝牙通信。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/657125/cc2564modnem-i-try-to-use-cc2564modnem-to-bluetooth-communication-with-arduino-uno

主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEM

부품 번호:CC2564MODNEM

我想使用 UART 通信。 那么、我将使用三线协议。

我想在 cc2564modnem 和 Arduino Uno 之间进行通信。

请告诉我需要执行的操作以及如何 使用 uSHUTD。

和  

谢谢您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy Park、您好!

    请详细说明您正尝试做什么?

    只需通过 UART 与 BT 模块通信?
    您需要一个标准 UART、这意味着至少4根导线- TX、RX、CTS 和 RTS

    请添加有关设置的更多详细信息。

    BR、
    陈洛威