This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux:从 CC2654C 切换到 CC2654B 时出现噪声问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654707/linux-linux-noise-problem-when-switch-from-cc2654c-to-cc2654b

主题中讨论的其他器件:CC2564C

工具/软件:Linux

您好!

我们首先基于 CC2564C 芯片进行开发、没有问题。

但我们在 CC2564B 芯片上使用了开发的应用、因此语音质量存在问题。 有很大的噪声、有时还会发出声音。

设置语音链路时、CC2564B 和 CC2564C 之间的 HCI 命令是否不同导致的问题?

如果 在本例中使用 CC2564B 而不是 CC2564C、我想知道我们是否需要在应用中调整 HCI 命令?

有其他原因吗?

此致

高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:Linux

    您好!

    我们首先基于 CC2564C 芯片进行开发、没有问题。

    但我们在 CC2564B 芯片上使用了开发的应用、因此语音质量存在问题。 有很大的噪声、有时还会发出声音。

    在设置语音链路时、CC2564B 和 CC2564C 之间的 HCI 命令是否不同导致的问题?

    如果在本例中使用 CC2564B 而不是 CC2564C、我想知道我们是否需要在应用中调整 HCI 命令?

    有其他原因吗?

    此致

    高洪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您正在使用哪种配置文件? 您能否提供设置详细信息?

    谢谢