This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:使用 XDS200 USB 调试探针?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/656069/cc2650stk-use-xds200-usb-debug-probe

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他部件:CC-DEVPACK-DEBUGCC2650

我订购了具有 CC-DEVPACK-DEBUGDEVPACK 的 CC2650STK-DEBUGDEVPACK、但尚未全部交付、但我想知道我是否可以将 XDS200 USB 调试探针与 CC2650STK 结合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、XDS200将与 CC2650 SensorTag 配合使用。

    谢谢、
    Fredrik