This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:cc2650Moda Booster Pack 的 SNP .out 文件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK, SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/656006/cc2650moda-snp-out-file-for-cc2650moda-booster-pack

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKSIMPLELINK-SDK-Bluetooth-PLUGIN

大家好、

我需要在 CC2650MODA 上刷写 SNP .out 文件 、以使开箱即用演示正常工作。 请告诉我在哪里可以找到 SNP 的输出文件和源文件。

谢谢你

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、

    SNP 预构建的十六进制文件映像包含在\source\ti\SNP 下的 simplelink-sdk-bluetooth-plugin 中。 BLE-Stack v2.2.1 (最新版本)中提供了 SNP 项目的源代码。 请注意、SNP 的 BLE 堆栈部分以库形式提供。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    从以下链接中使用.out 刷写 simplelink-sdk-bluetooth-plugin 和 MSP432 Launchpad 中的 CC2650MODA Boostxl 上的 SNP hex 文件

    dev.ti.com/.../BOOSTXL-CC2650MA.html

    演示按预期工作正常。 但是、当我使用 simplelink-sdk-Bluetooth 中的项目0 CCS 刷写 MSP432时、应用程序无法正常工作、但我可以在手机应用程序中看到服务。

    谢谢你
    Naveen