This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:用于 simple_peripheral 的片上 OAD

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/655478/rtos-cc2640r2f-onchip-oad-for-simple_peripheral

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

我在 IAR 上使用"simple_peripheral"来"将片上 OAD 添加到现有项目"。


文档文件:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45/docs/blestack/ble_user_guide/html/oad-ble-stack-3.x/oad_onchip.html #add-on-chip-oad-to an existing 项目
提及以下内容:


1.添加必要的事件
2.将代码添加到回调中

是否可以指定需要添加事件和代码的方式。 有没有示例?

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    您可以参考 simple_peripheral_oad_ON_chip 示例进行参考。 您应该按原样使用持久性应用程序、并且可以对片上 SBP 和 SBP OAD 进行库存比较、以查看需要添加的内容。 用户应用程序所需的实际上就是添加复位服务。