主题中讨论的其他器件: CC2650STK、 LAUNCHXL-CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
我将示例串行端口服务应用加载到了三个不同的器件上、即 LaunchPad LAUNCHXL-CC2650、SensorTag CC2650STK 和 BoosterPack BOOSTXL-CC2650MA。 当我将端子连接到 XDS110类应用/用户 UART 端口时、除了 BOOSTXL-CC2650MA 之外的所有电路板都能与端子正确通信。 终端不会从 BOOSTXL-CC2650MA XDS110类应用/用户 UART 端口获取任何内容。 当我将终端连接到 BOOSTXL-CC2650MA 的 Rx/Tx 引脚时、它会与终端正确通信。 要在各种电路板上运行应用程序、请在 ccsv7 Project > Properties > Build > ARM Properties > Advanced Options > Predefined Symbols 中更改电路板定义。
BOOSTXL-CC2650MA XDS110类应用/用户 UART 端口是否应与终端通信?
我的应用程序来自 github.com/.../ble_examples-2.2。