This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/cc2640:cc2640

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654411/rtos-cc2640-cc2640

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

  我现有的 SDK TI-RTOS 项目具有 适用于 cc2650  的 board.c 和 board.h 文件、我正在处理 cc2640。 如何为 cc2640配置 board.c 或 board.h 文件?

2640的 board.h 或 board.c 文件示例将大有帮助。

快速、轻松的响应将是一大帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    如果您使用的是 CC2640F128 (不是 CC2640R2F)、则无需更改板级配置文件。 为 CC2650编写的 BLE 软件与 CC2640F128兼容二进制。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredril、

    感谢您的回复、但问题是我没有使用 cc2640开发板。 我有 cc2640 IC 和足够的端口来将其与 cjtag XDS100v3连接。 但是、如果我在没有任何更改的情况下加载 BLE 软件、它是否起作用??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    由于从 CC2650迁移到 CC2640、因此仍然不需要更改板级配置文件。 但是、如果您实施了其他更改、例如不同的射频配置、不同的封装等、则可以参阅 BLE Stack 用户指南中的定制板部分。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik。 它的工作方式与您所说的相同。 未更改板级配置文件。 尽管它运行得非常好。