This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 STM 开发板 NUCLEO-F429ZI 的 CC2564MODNEM 接口

Guru**** 2522870 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC256XSTBTBLESW, CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654971/cc2564modnem-interface-with-stm-development-board-nucleo-f429zi

主题中讨论的其他器件:CC2564MODNEMCC256XSTBTBLESWCC2564MODN

您好!

我遇到了 TI 的 CC2564MODNEM BLE HCI 以及 免专利费的 BLE 堆栈 CC256XSTBTBLESW。 在该链接中、它提到 CC256XSTBTBLESW 可与任何 STM32F4 MCU 配合使用。

请帮助澄清以下疑问:

  如何将 CC2564MODNEM 与  STM 开发板 NUCLEO-F429Z 相连? 我知道 CC2564MODNEM 提供 UART 接口。 这就是所需的全部  

是否已连接以使其正常工作、或者从硬件角度看、我是否遗漏了任何内容?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、忘记提及上面的链接。 以下是链接 www.ti.com/.../CC256XSTBTBLESW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 UART 接口、您还需要将 CC2564MODN 的 nSHUTD 引脚与主机上的 GPIO 相连(并对其进行控制)。 如果您的应用需要辅助音频(A3DP)或宽带语音(WBS)、您还需要将 CC2564MODN 的 PCM 接口路由到外部音频编解码器 IC。

    这涵盖了所需的高级接口。 有关更多详细信息、请参阅以下文档。
    CC2564MODNEM 用户指南(swru390)
    《CC2564MODNEM 快速入门指南》(swru436)
    《CC256x_System_Design_Guide》

    此致、
    Vihang