This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/653291/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

您好!

我尝试使用  Timestamp_getFreq 获取频率值;但返回值为 536891320 、我认为这是错误的。

为什么我得不到正确的值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    以下是 Timestamp 文档的链接: software-dl.ti.com/.../index.html

    下面是一篇类似的文章、可能有助于调试: e2e.ti.com/.../513031

    您是否从 TI 示例应用开始?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 pinInterrupt_CC2650_LAUNCHXL_TI 开始。

    我遵循链接指令、但频率值始终为 536891320、这是一个非常高的值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    我想您正在读取频率的存储器地址、而不是值。 请阅读上面链接的文档、并确保使用正确的数据类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    此致。