This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:- SimpleBLEBroadcaster 广播数据

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654493/cc2540---simpleblebroadcaster-advertisement-data

器件型号:CC2540

您好!

我想问一个有关 simpleBLEBroadcaster 广告数据的问题。

如下图所示、对于 advertData[]、我只有3个广播数据、因此在图中(以红色方框显示)、数据区域应该只有3个状态? 但有6个。

我尝试更改为 advertData[]也有6个广播数据,但平方面积仍然为6。

有人能帮助解释一下吗? 这些焊锡凸点数量不一定代表广播数据的数量?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    advertData 的字节与范围内的计数无关。 它可能与示波器屏幕截图中的脉冲宽度有关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    注意到。 我将查看宽度的大小。 谢谢你。

    此致、