This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC2640R2是否支持 PDM 接口?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650RC, CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654483/launchxl-cc2640r2-does-cc2640r2-support-pdm-interface

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2650RCCC2650CC2640R2F

您好,团队

       我有一位客户想要使用 CC2640R2驱动 PDM 接口数字麦克风(两根有线)!

CC2640R2是否支持 PDM 接口来驱动它?我看到 CC2650RC 可以支持它、我在我们的 SDK 上找到了演示。 CC2640R2也有此演示吗?

        谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    CC2640R2F 与 CC2650完全支持 PDM。 该演示未移植到 CC2640R2F、但可用作参考。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    谢谢! 我们是否计划将其移植到 CC2640R2F? 越来越多的客户专注于通过 BLE 进行语音识别!

    此致、
    埃吉西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    没有计划建立该示例的完整端口。 不过、PDM 代码本身应非常容易移动到 CC2640R2F。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

          谢谢! 另一个问题是 ,如果运行此语音演示, CC2650RC 是否可以使用 音频配置文件服务与仅支持 BLE4.0的中央设备进行通信?