This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564MODA:Linux/CC2564驱动程序集成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-CC2564MODA, CC2564, TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/653955/linux-cc2564moda-linux-cc2564-driver-integration

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564TI-BT-STACK-LINUX-ADDON

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

我将 BOOST-CC2564MODA 连接到基于运行 Yocto embeddedLinux 的 i.MX6ULL 的嵌入式 ARM 平台、以此评估 CC2564。

我访问 了 http://www.ti.com/tool/TI-BT-STACK-LINUX-ADDONprocessors.wiki.ti.com/.../TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide  ,并尝试运行 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 提供的二进制文件,并且我已经按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide#Software 中提供的说明在/lib/firmware.We 下复制了.bts 文件

但是、在经历以下阶段将 CC2564连接到我的硬件平台后、我收到了以下错误消息。 请帮帮我。 Peter  

/SS1BTPM 和

然后我使用

/LinuxSPPM

那么我得到了该误差

SPPM>初始化1.

BTPM_Initialize()成功:0。

DEVM_RegisterEventCallback()成功:5.

SPPM>SetDevicePower 1.

 

Echo 16 >/sys/class/gpio/export

回显>/sys/class/gpio/gpio16/direction

echo 0 >/sys/class/gpio/gpio16/value

Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio16/value

echo 0 >/sys/class/gpio/gpio16/value

Echo 1 >/sys/class/gpio/gpio16/value

BT COMM 端口(/dev/ttymxc1):1.

DEVM_PowerOnDevice()故障:-4,未知错误。

功能错误。

SPPM>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误通常意味着 UART 配置/与器件通信存在一些问题。 请检查-
    a)在 Linux DTS 文件中正确配置 UART 引脚多路复用器。
    b)确保 Linux UART 驱动程序支持高达3M 的波特率变化。 将 BTS 文件下载到115200的器件后、Blutopia 尝试更改 UART 波特率。

    谢谢