This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:其他蓝牙设备可以检测到#39;t

Guru**** 2386460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/654316/cc2564modnem-can-t-be-detected-by-other-bluetooth-devices

器件型号:CC2564MODNEM

你(们)好

我希望有人可以帮助我解决这个问题。

我在 Tiva TM4C129X 开发板上安装了 CC2564MODNEM 修订版1.0。 我能够构建并运行 Bluetopia 栈附带的演示程序。 HCI 似乎工作正常。 除了我无法通过其他扫描器检测到设备外、一切似乎都正常工作。

我正在使用堆栈附带的补丁。  

例如、如果我运行 SPPDemo 并将堆栈设置为服务器模式、然后打开端口、我认为我应该能够从 BlueTerm 进行连接、但 BlueTerm 未看到器件。

通过 SPPLE 演示、我将堆栈置于服务器模式并打开广播 LE。 之后、我希望能够在蓝牙扫描仪中看到该器件、就像看到 BLE 传感器标签的器件、但它未显示。

我是否错过了一个步骤?

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    睡在这个上面之后,我记得我一年半前也有同样的问题。 如果未定义_support_CC256XB_patch__、堆栈会加载错误的补丁。