This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:MSP430音频信宿参考设计是否支持 TAS5753?

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, MSP430F5229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/661259/msp430f5438-does-msp430-audio-sink-reference-design-support-tas5753

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件:TAS2505MSP430F5229

MSP430音频信宿参考设计是否支持 TAS5753?  此参考设计建议使用 TAS2505器件、但未列出哪些其他 TI 数字音频放大器器件也可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    此论坛与 TI 双模蓝牙芯片(如 CC2564x 器件)相关。
    我不熟悉您所指的器件。
    是否确定您已发布到正确的论坛?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要查看的设计参考是:

    http://www.ti.com/tool/CC256XEM-RD

    ...it 使用 CC256x、TAS2505和 MSP430F5229 MCU。

    我找不到该参考设计的论坛、因此我发布到了该论坛。  我是否应该发布到另一个论坛、如果是、您能否推荐更合适的论坛?

    我的公司希望我为新产品推荐整体架构、但我很难获得足够详细的规格、以确定此设计参考是否合适。  是否有应用工程师可以与我聊天、以进一步了解此设计参考?

    我需要回答的第一个问题是、此设计参考是否可以通过 A3DP 将立体声 I2S 数据从 CC256x 传输到 TI 数字音频放大器、如 TAS5756。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我认为、只要支持 PCM/I2S 接口、您就应该能够使用另一个器件。 但是、随着器件的变化、可能需要一些移植来配置不同的芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、

    谢谢你。 到目前为止、此参考设计对我们来说非常好。 我已经启动并运行了 CCS v 6.2、但应该允许我下载示例代码的功能没有运行。 您能给我一个链接吗?我可以在其中下载该参考设计的源代码? 如果有什么不同、我已经下载了 TI 蓝牙堆栈软件包(如果参考代码在那里、我没有看到它...)

    www.ti.com/.../CC256XEM-RD

    谢谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考设计的示例代码应位于 A3DPDemo_SNK 中