This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:使用有线键盘构建 DIY 蓝牙键盘

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, CC2564C, BOOST-CC2564MODA, CC256XCQFN-EM, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/665811/cc2560-building-diy-bluetooth-keyboard-with-a-wired-keyboard

器件型号:CC2560
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553CC2564CBOOST-CC2564MODACC256XCQFN-EMCC2564MODA

您好!

我是这个世界的一个节点! 我有两个问题。

我有 MSP430G2553、我选择我的学校项目、该项目将构建具有有线键盘的 DIY 蓝牙键盘。

1) 1)我只是想知道这是可能的吗?

我阅读  了 CC256X 的选择指南、我不知道内置 C 和模块之间的差异。

2) 2)我应该购买哪一款与 MSP430结合使用? 您的推荐?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430G2553没有足够的存储器或 MIPS 来支持 Blutopia 堆栈。 我们建议将 MSP432与 CC2564C/B 模块配合使用、以满足您的项目需求。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚刚收到了 MSP432和 CC2564C…… 但 CC2564C 只是一个微型 IC 芯片:(

    为什么您没有告诉我、我需要 CC2564C 的另一个器件?

    (sigh..) 我需要再等一周

    我应该为 CC2564C 购买哪个器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀... 很遗憾听到这个消息、您订购的是 QFN 器件、而不是模块。 我之前提到过模块。 无论如何、请始终选中"入门/用户指南"以匹配您所需的电路板。 例如、对于具有 CC2564x 的 MSP432、请查看以下用户指南。 它包含插接电路板的图片、以及一些构建和启动 SDK 堆栈软件的初步准备工作。

    www.ti.com/.../swru453b.pdf

    www.ti.com/.../swru497.pdf

    您还可以查看 CC256x Wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x
    (请选中"入门指南"下的)


    希望这对您有所帮助...

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、无论如何、我仍需要您的帮助。

    第一个链路和第二个链路之间的主要区别是什么?

    第一个链接:BOOST-CC2564MODA 为20美元
    第二个链接:CC256XCQFN-EM (59美元)+ EM 适配器 BoosterPack (19美元)

    价格很高。

    正如我之前说过的、我想使用有线键盘构建无线键盘。

    因此、我订购了两组 MSP432和 CC2564C 来制作发送器和接收器。

    我可以使用第一个链接构建它们吗? 但愿如此... 无线键盘的第二个链接$160是荒谬的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2564MODA 支持 BT4.0、而另一个器件支持4.2.. 任何方法、由于您的应用是键盘/鼠标、因此您将使用 HID 配置文件、BT4.0中已支持这些配置文件。 所以、您可以... 请阅读每个文档中支持的配置文件、以检查您需要的支持。

    谢谢