This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODNEM:用于数据包流接收的 SPPDemo

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XM4BTBLESW, CC2564MODNEM, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/663918/ccs-cc2564modnem-sppdemo-for-packet-streaming-reception

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件: CC256XM4BTBLESWCC2564

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用从 CC256XM4BTBLESW 获取的 Bluetopia 1.2-R2评估套件 EK-TM4C12954XL 和 CC2564MODNEM 上的蓝牙传输。
我加载了 SPPDemo (DK-TM4C129X 的示例)、成功地为我的电路板修改了 HCITRANS.c 文件。 现在、我的 Tiva MCU 可以与 CC2564芯片通信。

在 wiki processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPDemo_App 之后、我将板设置为客户端、连接到每100ms 发送730B 的示例应用(大约7kBps = 56kbps)。 首先、我必须使用 SetConfigParams 命令增加缓冲区大小、以便接收每个数据包。
然后电路板开始正确接收、但在3、5分钟甚至10分钟后、电路板不会接收任何其他内容。

我是否遗漏了任何内容? 我不知道这是不是 HCI (UART)问题、或者缓冲区大小太大...
您是否已成功将 SPPDemo 调整为流式应用?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尔科

    您能否捕获 并附加问题的固件日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于缺乏活动、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请创建新主题。