This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XM4BTBLESW:EK-TM4C123GXL 和 BOOST-CC2564MODA 兼容性

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, CC256XM4BTBLESW, BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/667206/cc256xm4btblesw-ek-tm4c123gxl-and-boost-cc2564moda-compatibility

器件型号:CC256XM4BTBLESW
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLBOOST-CC2564MODADK-TM4C123G

是否有人可以确认这三项的组合(CC256XM4BTBLESW、EK-TM4C123GXL 和 BOOST-CC2564MODA) 是否与软件和硬件兼容?  

描述 Tiva 系列蓝牙堆栈的所有页面都将 DK-TM4C123G 和 DK-TM4C129作为开发平台。  根据蓝牙堆栈信息、launchpad 上的 Tiva 应该满足闪存和 RAM 的基本要求。  但是、该蓝牙 Booster Pack 似乎在 MSP-EXP432P401R 中得到了更多推广。

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    虽然我们建议将 MSP432用作 CC256X 系列的主机控制器、但您应该能够使用 EK-TM4C123GXL。 但是、这将需要一些移植、更多详细信息可在前一个 E2E 帖子中找到。

    e2e.ti.com/.../2006142