请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 使用 Raspberry PI 连接到 CC2540。 它在实验室和环境中与许多其他广播器一起工作正常。
当进入具有许多蓝牙广播器的环境时、无法连接到 CC2540、或者很少连接。
使用 Raspberry PI 上的 Bluepy 库。
关于繁忙网络为何阻止连接的任何建议。 我期望一旦看到广播包、就可以建立连接。
我唯一能想到的是网络拥挤、但我仍然希望它能建立连接。
CC2540中是否有使其更好连接的参数;主器件侧(PI)中是否有更好的连接参数。
如果我有一个 USB 插件蓝牙模块(并且不使用 rapsberry PI 模块)、是否有一个模型可以更好地工作。
谢谢- Jim