This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540发生了异常断开、中央设备上没有发生终止事件

Guru**** 2553610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/662014/abnormal-disconnection-was-happened-on-the-cc2540-without-an-terminate-event-happened-on-the-central-device

主题中讨论的其他器件:CC2540

大家好、TI 工程师、

我遇到了一个棘手的问题。 两个配对的 CC2540器件中央设备和外围设备(仅在配对状态下没有任何操作操作)发生异常断开、中央设备未收到任何终止事件。

我在中央器件 simpleBLEState 的初始值处修改了监测超时设置 TGAP_CONN_EST_Superv_TIMEOUT、更改为200值。

我不知道问题是否由错误监控超时设置引起。  

TI 工程师能否帮助回答该问题?

谢谢你。

SunnyHua

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    外围设备是否接收到任何事件? 如果您将监控超时增加到较大值、是否会发生断开连接?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid Haq、

    感谢您的快速响应。

    外围设备可以接收终止事件、似乎正常工作、但问题仅发生在中央设备上、问题是随机事件、因此我无法修改超时时间来测试是否发生。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid Haq、

    现在,我想知道,我们是否可以修改 有关“TGAP_CONN_EST_Superv_timeout”的超时时间,如何修改它,或者我们是否应该在更改时通知某些设置?  

    在我的项目中、我们将连接间隔定义为10ms、 default_update_slave_latency 定义为0、 并且 TGAP_CONN_EST_Superv_timeout 设置为200。