This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:cc2640

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/664127/rtos-cc2640-cc2640

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我在工作

芯片组:cc2640

IDE:   CCS v7

SDK:  BLE_SDK_2_02_01_18

示例:simple_central

 我已经定制了 cc2640、只有调试端口没有传感器、没有按键(按钮或开关)、没有 LCD 或任何输入输出器件。 我想担任 cc2640的中心职位。 但我没有收到任何回调事件。

我想在 UART 上获取扫描的器件列表或使用简单的 printf 语句。 我希望在不使用任何按键的情况下调用 startdiscovery 函数。

请帮助。 如何进行配置。 我不知道。

谢谢,请帮助。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    您是否已查看 TI BLE Wiki 的硬件故障排除和电路板启动页面以及 CC26xx 硬件清单?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_HW_Troubleshooting

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_HW_Checklist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    我已经完成了这两个文档、并且已经验证了具有32kHz 晶体的硬件。 它可以很好地处理外设示例。 但我认为射频并不是从核心角色开始的。

    对此有任何建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dave:

    对 Simple Central 进行了哪些修改、您是否进行了必要的更改、以便为您的器件提供合适的板级配置文件、如 CC2640 BLE 软件开发人员指南第6.2章所述? 您是否使用默认的 UART 显示? 这些示例应提供一些有用的调试信息。 如果您不使用提供的 UART 显示屏、我建议首先检查 GAPCentralRole_StartDevice 和 GAPCentralRole_StartDiscovery 返回值以查找错误。