This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODNEM:CC2564 HFP-AG 连接到手机等汽车

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/665067/cc2564modnem-cc2564-hfp-ag-connection-to-a-car-like-a-mobile-phone

器件型号:CC2564MODNEM
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们目前正在进行一个项目、我们希望通过移动电话将 cc2564连接到汽车。 我们希望使用 HFP 接口来交换事件和音频。 我们还希望以 vCard 格式向汽车发送电话簿联系人。

我们使用以下硬件:
双模 BluetoothRegisteredCC2564模块评估板
STM32F4 Discovery 的适配器板
STM32F4发现
2个 USB <->UART 转换器:一次用于到 STM 以及 cc2564评估板上的 TX_Debug 的 UART 通信操作。

另一方面,一辆具有免提系统的汽车(本例中为奔驰)。

和以下软件:
CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.0.2.2 --> Noos --> HFPAGDemo
终端程序
Logger 5.0

到目前为止适用的内容:
我可以使用控制台与 cc2564通信并使用示例程序中的命令。 我可以连接到汽车。

现在我的问题是:
我已经连接到汽车、但不能更换任何事件。 例如、如果我从音频网关运行 RINGINDICATION 命令或类似命令、每次都会返回错误代码(-1005) BTHFRE_ERROR_INVALID_OPERATION。
如果我想在 CAR (HFP 器件)上触发一个事件、连接会立即中断、并且我在音频网关上收到一条消息:HFRE 关闭端口指示、ID:0x0004、状态:0x0001。

我已经使用了 TI 的所有文档和 wiki 条目、也已将官方蓝牙文档传输到 HFP、但我无法再了解更多内容。
我怀疑问题可能出在更换免提对讲系统的控制指示灯上。

以下是相应的日志:
Logger 5.0  e2e.ti.com/.../AutoSave-Session-01-_2D00_-_2300_0001.rar
终端 Historye2e.ti.com/.../Terminal-Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    涉及音频的示例应用适用于 STM3240G-EVAL 板。 由于 STM32F4DISCOVERY 板的硬件限制、音频和语音应用无法移植到 STM32F4DISCOVERY 板以进行完整评估。 如需完整评估音频和语音应用、包括 HFP、请使用 STM3240G-EVAL。