This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:修订版1.5硬件原理图

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/664510/cc2650stk-rev-1-5-hw-schematic

器件型号:CC2650STK

团队、

我有一位客户购买了一些新的 CC2650STK SensorTag (HW Rev 1.5)。 我们似乎已经用霍尔效应传感器关闭了簧片继电器、并进行了一些其他更改。 CC2650STK 页面上的原理图和 BOM 似乎过时(修订版1.3.1)。 )。

您可以向我发送更新的原理图、BOM 和布局吗? 我们是否还有关于 CC2650STK 何时可以使用支持霍尔传感器的更新固件的时间表?

谢谢、此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议 TI 提供一个 TI wiki 页面、其中包含适用于不同版本 CC2650STK 的所有原理图和 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队、

    你有适合我的更新吗? 如果没有文件、客户无法继续进行项目。

    谢谢、此致
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    随附了最新的设计文件。 我还将在网上更新参考设计。

    此致、

    Fredrik

    e2e.ti.com/.../CC2650STK_5F00_1_5F00_5_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik!

    此致、
    Mihir